なぜピーク電力は有効なのですか?

ピーク電力(Peak Power capabilityとも呼ばれる)は、システム起動時、誘導負荷、または並列DC/DCコンバータなど、高い突入電流や動的負荷条件を伴うアプリケーションにおいて特に有効です。


このような状況では、瞬間的な電流需要が電源(Power Supply Unit、PSU)の定格出力を上回る可能性があります。十分な過負荷耐性がない場合、出力電圧が低下し、システムの再起動や動作の中断、さらには装置の停止を引き起こす可能性があります。


ピーク電力機能により、PSUはこれらの過渡的な事象においても短時間の予備電力を供給し、出力電圧を安定に維持することができます。これにより、信頼性の高い起動と中断のない継続的なシステム運用が実現されます。


さらに、ピーク電力を活用することで、短時間のピーク負荷に対応するためだけに電源を過大に選定する必要がなくなり、コスト効率および省スペース性に優れた設計が可能になります。


詳細については、関連するFAQをご参照ください:

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします