電源におけるピーク電力機能とは何ですか?また、どのように機能しますか?

電源におけるピーク電力機能とは何ですか?また、どのように機能しますか?

ピーク電力機能(Peak Power)は、電源装置に内蔵された予備電力機能であり、システム起動時の突入電流など、短時間のピーク負荷に対応することができます。これにより、一時的なサージ条件のために電源を過剰に選定する必要がなくなります。

定常状態に達した後も、ピーク電力機能により電源は一定時間、定格出力を超える電力を供給し、動的な負荷要求に対応することが可能です。

ただし、ピーク電力機能の性能はモデルによって異なります。主なパラメータは以下の通りです:

  • 最大ピーク電力レベル(例:定格電流に対する割合)
  • ピーク電力の持続時間
  • 次のピーク電力サイクルまでの回復時間

ピーク電力機能の持続時間または負荷が規定値を超えた場合:

  • 電源は電流制限モードに移行します
  • 出力電圧(VO)が低下する可能性があります(電圧ドロップ)
  • 過負荷保護および過電流保護機能が作動する場合があります

信頼性の高い動作を確保するために:

  • 規定されたデューティサイクルおよび回復時間を遵守してください
  • 平均(RMS)出力電力が電源の連続定格出力内に収まるようにしてください

*正確なピーク電力機能の値および性能仕様については、必ず各製品のデータシートをご参照ください。

ピーク電力機能に対応した製品をお探しですか? どの電源製品がピーク電力機能に対応していますか?

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします