デルタの産業用電源の製品ポートフォリオでは、複数のシリーズがピーク電力機能(Peak Powerとも呼ばれる)に対応しています。この機能により、電源は突入電流や短時間の高負荷条件に対応するため、一時的により高い出力を供給することができます。
以下の製品シリーズがピーク電力機能に対応しています:
- CliQ II シリーズ:150%のピーク電力機能(最大5秒)
- CliQ M シリーズ:150%のピーク電力機能(最大7秒)
- CliQ VA シリーズ:150%のピーク電力機能(最大7秒)
- PMR シリーズ(1,500Wモデル):最大2,200Wのピーク電力機能(最大3秒)に対応
- PMS シリーズ:ピーク電力機能に対応(モデルにより異なる)
注:ピーク電力機能の性能(出力増加率、持続時間、回復時間など)はモデルによって異なります。詳細な仕様については、各製品のデータシートをご参照ください。
ピーク電力機能の重要性
ピーク電力機能により、エンジニアは以下を実現できます:
- 電源を過剰に選定することなく、起動時の突入電流に対応
- 動的または断続的な負荷に対応
- システムのコスト効率と信頼性を向上
ピーク電力機能の詳細はこちら
この機能の動作(デューティサイクル、回復時間、保護動作など)について詳しく知るには、以下をご参照ください:
電源におけるピーク電力機能とは何ですか?また、どのように機能しますか?