ピーク電力は、高い突入電流や複数の並列負荷を伴うアプリケーションにおいて特に有効であり、短時間のピーク需要が電源の定格出力を上回る可能性があります。
例えば、電気自動車(EV)充電ステーションでは、電源は制御システムや安全関連の電子機器に電力を供給します。このようなシステムには、複数のDC/DCコンバータやポイント・オブ・ロード(POL)コンバータが並列で動作している場合があります。各コンバータは起動時にそれぞれ突入電流を発生させるため、それらが重なることで総突入電流が電源の定格出力を大きく上回る可能性があります。
このような状況において、ピーク電力機能(例えば最大5秒間で150%出力)は、電圧低下やシステムの不安定化を招くことなく、これらの累積した突入電流に対応することを可能にします。これにより、アクティブ突入電流リミッタなどの追加部品を削減または不要にできるほか、複雑な電源投入シーケンスを回避することでシステム設計の簡素化にも寄与します。
詳細については、電源におけるピーク電力とは何か、またどのように機能するのか?をご参照ください。本機能は、起動時のサージなどの過渡的な条件に対応するために設計された短時間の予備電力です。
また、十分なピーク電力機能を備えた適切なモデルを選定することも重要です。対応製品については、どの電源製品がピーク電力機能に対応していますか?をご覧ください。
ピーク電力の利点についてさらに詳しく知りたい場合は、なぜピーク電力は有効なのですか?をご参照ください。