Power Boost (auch als Spitzenleistungsfähigkeit bezeichnet) ist besonders vorteilhaft in Anwendungen mit hohem Einschaltstrom oder dynamischen Lastbedingungen – wie beim Systemstart, bei induktiven Lasten oder bei parallelen DC/DC-Wandlern.
In diesen Szenarien kann der momentane Strombedarf die Nennleistung eines Netzteils (Power Supply Unit, PSU) überschreiten. Ohne ausreichende Überlastfähigkeit kann die Ausgangsspannung absinken, was zu Systemneustarts, Betriebsunterbrechungen oder sogar zu Anlagenstillständen führen kann.
Durch die Bereitstellung kurzfristiger Leistungsreserven ermöglicht Power Boost dem PSU, die Ausgangsspannung während dieser transienten Ereignisse stabil zu halten. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Systemstart und einen unterbrechungsfreien Betrieb.
Darüber hinaus hilft Power Boost Systementwicklern, eine Überdimensionierung des Netzteils ausschließlich zur Abdeckung kurzzeitiger Spitzenlasten zu vermeiden, was zu einer kosteneffizienteren und platzsparenderen Lösung führt.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden FAQs: