Power Boost (auch als Peak Power bezeichnet) ist eine integrierte Leistungsreserve, die es einem Netzteil ermöglicht, kurzzeitige Lastspitzen zu bewältigen, wie z. B. hohe Einschaltströme beim Systemstart. Dadurch wird vermieden, dass das Netzteil für kurzzeitige Spitzenlasten überdimensioniert werden muss.
Nach Erreichen des stationären Betriebs kann das Netzteil für eine begrenzte Zeit eine höhere als die Nennleistung liefern, um dynamische Lastanforderungen zu unterstützen.
Die Power-Boost-Leistung variiert jedoch je nach Modell. Wichtige Parameter sind:
- Maximales Boost-Ausgangsniveau (z. B. Prozentsatz über dem Nennstrom)
- Boost-Dauer
- Erholzeit vor dem nächsten Boost-Zyklus
Wenn die Power-Boost-Dauer oder die Last die angegebenen Grenzwerte überschreitet:
- geht das Netzteil in den Strombegrenzungsmodus über
- kann die Ausgangsspannung (VO) abfallen (Spannungsabfall/Droop)
- können Überlast- und Überstromschutzfunktionen aktiviert werden
Um einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen:
- sind der angegebene Tastgrad (Duty Cycle) und die Erholzeit einzuhalten
- ist sicherzustellen, dass die durchschnittliche (RMS-)Ausgangsleistung innerhalb der kontinuierlichen Nennleistung des Netzteils bleibt
*Bitte beachten Sie stets das produktspezifische Datenblatt für genaue Power-Boost-Werte und Leistungsmerkmale.
Suchen Sie nach Produkten mit Power Boost? Siehe unseren Leitfaden: Welche unserer Netzteile verfügen über Power Boost?