为什么峰值功率很重要?

峰值功率(Peak Power capability)在具有高浪涌电流或动态负载条件的应用中尤为重要,例如系统启动、电感性负载或并联 DC/DC 转换器。


在这些情况下,瞬时电流需求可能会超过电源(Power Supply Unit,PSU)的额定输出。如果电源没有足够的过载能力,输出电压可能会下降,从而导致系统重启、运行中断,甚至造成设备停机。


通过提供短时间的额外功率,峰值功率功能使 PSU 能够在这些瞬态情况下维持稳定的输出电压,从而确保系统可靠启动并持续稳定运行。


此外,峰值功率还可帮助系统设计人员避免仅为应对短暂峰值负载而过度选型电源,从而实现更具成本效益且节省空间的设计。


更多信息,请参阅相关常见问题:

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯