峰值功率(也称为 Peak Power)是一种内建的储备功率功能,使电源能够应对短时间的峰值负载,例如系统启动时产生的高浪涌电流。这有助于避免因短暂浪涌需求而选用功率过高的电源。
在达到稳态运行后,电源可在有限时间内提供高于额定值的输出功率,以支持动态负载需求。
然而,峰值功率的性能因型号而异。关键参数包括:
- 最大提升输出水平(例如高于额定电流的百分比)
- 持续时间
- 下一次周期前的恢复时间
如果峰值功率的持续时间或负载超过规定限制:
- 电源将进入限流模式
- 输出电压(VO)可能下降(电压下垂)
- 可能触发过载保护和过流保护功能
为确保系统可靠运行:
- 遵循规定的占空比和恢复时间
- 确保平均(RMS)输出功率不超过电源的连续额定功率
*请始终参考具体产品的数据手册,以获取准确的峰值功率参数和性能信息。
想了解哪些产品支持峰值功率?请参阅我们的指南:哪些电源产品支持峰值功率?