複数の負荷接続を持つシステムにおいて、拡張ピーク電力機能(APB)は異常な電流経路を検出し、その経路に接続された回路ブレーカを動作させるために大きな出力電流を供給することができます。これによりシステム全体の停止を防ぎ、他の電流経路は中断することなく動作を継続できます。
標準的なピーク電力機能が過渡的な負荷に対応するための短時間の予備電力を提供するのに対し、APBは選択的な故障分離を可能にすることで、この機能をさらに拡張します。電源におけるピーク電力とは何か、またどのように機能するのか?で説明されているように、ピーク電力はピーク負荷時に安定した出力を維持するのに役立ちます。
複数の並列負荷を持つアプリケーション—どのようなアプリケーションや環境でピーク電力が必要ですか?で説明されているように—では、APBは一つの分岐で発生した故障がシステム全体に影響を与えないようにする追加の保護層を提供します。
ピーク負荷および故障条件への対応による利点について詳しくは、なぜピーク電力は有効なのですか?をご参照ください。