In einer Verbindung mit mehreren Lasten kann Advanced Power Boost (APB) einen fehlerhaften Strompfad erkennen und einen hohen Ausgangsstrom bereitstellen, um den mit diesem Pfad verbundenen Leitungsschutzschalter auszulösen. Dadurch wird ein Abschalten des gesamten Systems verhindert, während die übrigen Strompfade weiterhin unterbrechungsfrei betrieben werden.
Während der standardmäßige Power Boost eine kurzzeitige Leistungsreserve zur Bewältigung transienter Lasten bereitstellt, erweitert APB dieses Konzept durch die Möglichkeit der selektiven Fehlerisolation. Wie in Was ist Power Boost in einem Netzteil und wie funktioniert er? erläutert, trägt Power Boost dazu bei, die Ausgangsspannung bei Lastspitzen stabil zu halten.
In Anwendungen mit mehreren parallelen Lasten – wie in Welche Anwendungen oder Umgebungen benötigen Power Boost? beschrieben – bietet APB eine zusätzliche Schutzebene, indem sichergestellt wird, dass ein Fehler in einem Zweig nicht das gesamte System beeinträchtigt.
Für ein besseres Verständnis der Vorteile beim Umgang mit Spitzenlasten und Fehlerzuständen siehe Warum ist Power Boost vorteilhaft?.