作為台達長期製造策略的一部分,台達標準工業電源的生產將從泰國轉移到印度和中國的新地點。目前,生產將在印度克裡希納吉裡和中國東莞的工廠進行。下面列出了受此搬遷影響的具體系列。 ...
台達 MDS-400ADB24, MEB-750A, MEB-1K5A48T AAA 及 MEB-1K2A 系列醫療電源為提供使用者更好的防護及穩定度,將進行產品變更,並確保設計變 ...
為了更好地服務我們的客戶,CliQ M 系列 DC-UPS 機種的正面標籤已更新。新設計包括旋轉開關左側的指南,確保更容易識別和操作。此改進針對旋轉開關提供更友好的用戶體驗。 ...
台達認知到可靠的電力傳輸至關重要,尤其是在綠色能源應用中,例如電動車充電站和儲能係統。為了進一步增強電源供應器的靈活性和可靠性,我們提高了 Force-GT 系列三相的浪湧抗擾度能 ...
台達致力於提供符合全球標準並滿足全球客戶多樣化需求的頂級電源和模組。 根據這項承諾,我們很高興地宣布以下更新: 擴展全球化認證: 台達工業電源現已獲得更多認證, ...
台達MDS-065APS, MDS-250APB24 及MDS-250ADB24系列醫療電源為提升電源的輕載響應及穩定度,將進行產品變更,並確保設計變更後都能獲得高品質的產品性能。 ...
台達平板型電源 PMT2 及 PMR 系列,安裝孔 (M3 螺絲) 扭力最大為 7 kgf.cm,優於業界標準 5 kgf.cm (相同材質)。為了避免系統使用螺絲不符標準,造成滑 ...
為了更好地滿足客戶需求,台達更新了EUCO-2K1200GIA 和EUCO-2K1200GDA LED驅動器的燈具過溫保護(OTP)功能。新增的功能使驅動器可以支援10Kohm N ...
爲了回應市場需求,下表所列電源的新標準保固期已延長至三年。 條款和條件: 如果産品使用不當、超出規格或在不符合規格的環境中使用,則不在保固範圍內。 此三年保修適用于自20 ...
台達PJT-40W及MDS-040APS電源升級至最新的安規標準IEC 62368-1:2018 (Ed 3.0) 將移除壓敏電阻 (零件位置Z1)。 並確保設計變更後都能獲得高 ...
台達 Force-GT 系列新增加單相和三相機種 Spring Clamp 端子系列產品,系列機種可支援螺絲和彈簧夾連接器,全系列產品更加齊全。 此外,單相型號並同時導入支 ...
下表中的台達醫療電源證書將升級至最新的醫療安規標準IEC 60601-1 Ed.3.2 (IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020)。 更 ...
Delta Electronics, Inc. will update the weight of the following models: EUCO-1K0140GLA, an ...
下表中的台達醫療電源證書將升級至最新的中國安規標準GB 4943.1-2022及EMC標準GB/T 9254.1-2021。 更多詳情請參考DeltaPSU 官網的最新規格 (w ...
因應全球原物料短缺,即日起台達PJ系列電源産品將部份采用取得認證、非日系電解電容零組件,在不降低產品性能與品質的前提下,加快製程,提高供貨速度,滿足客戶需求。 更多詳情請參考 ...