DC OK LEDはいつ点灯・消灯・点滅しますか?

「DC OK」LEDインジケータは、電流制限抵抗を介して出力電圧に直接接続されており、電源のDC出力状態を示します。



DC OK LED 点灯条件

電源が投入され、出力電圧が安定して存在している場合、LEDは直ちに点灯します。通常は出力電圧が規定のしきい値以上であることを示します。



DC OK LED 消灯条件

以下の場合にLEDは消灯します:

  1. AC入力なし
  2. AC電源がオフ、または供給されていない。

  3. DC出力なしまたは不足
  4. 出力電圧が存在しない、または必要レベルを下回る。

  5. LED回路の故障
  6. LEDまたは内部回路の不具合。


DC OK LED 点滅条件

電源がヒカップ保護モードに入るとLEDは点滅します。このモードは過負荷や短絡などの異常時に動作し、保護的な再起動を示します。

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします