台达 在2017年德国汉诺威 工业博览会中展示了其丰富的智能节能解决方案和系统集成能力


2017年4月24日-28日,德国汉诺威 –刚刚结束的2017年德国汉诺威工业博览会展上,台达展示了丰富的智能节能解决方案和深度系统整合能力彰显提升低碳竞争力,汉诺威工业博览会是科技领先创新的平台,是一个想去参与了解未来发展如何的会展。


PMU系列是工业级电源供应器之焦点,设计用于搭配外接12Vdc或24Vdc SLA密封铅酸电池使用。一体化不间断电源(UPS)直流电压提供包括充电在内的电池管理,配备TTL兼容监控信号,提示交流正常,直流正常及低电池状态。电源供应器使用MOSFET开关,在输入交流电源发生故障时可以瞬间转换至电池操作,从而确保系统最大程度稳定。


台达在博览会中还展示出新型工业电源供应器PJT-27V150WBNA。机种提供27V/5.55A输出,配备内置式备用12V0.5A输出,产品规格3"x5",全球通用交流输入电压范围90Vac至264Vac,特色内置式功率增强175W,持续5秒。高效率自然对流冷却设计使得优化散热管理成为可能,效率高达89.5%,此外还有内置主动式PFC。PJT-27V150WBNA符合一系列国际主要安全标准,包括IEC/EN/UL 60950-1,EMI EN 55022,Class B标准等。

















相关信息

台达工业自动化解决方案及电源供应器亮相 2018 泰国制造业博览会

2018年 6月20日-23日,泰国 曼谷 。台达在2018年泰国制造业博览会中成功的展示了其广泛的工业自动化产品组合及4.0应用的工业自动化解决方案。在泰国曼谷国际贸易 ...

点击了解详情

Delta Unveiled “IoT-based Smart Green Solutions to Nurture Energy Efficiency in Cities” at Hannover Messe

Hannover, Germany – At Hannover Messe 2019, Delta unveiled its broad portfolio of energy-e ...

点击了解详情

Delta Showcases Power Solutions for Smart Logistics and Process Equipment at Automation Taipei 2025

The annual Automation Taipei tradeshow was just held from August 20th - 23rd at Nangang Ex ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯