当400V三厢电源其中一厢出现故障,24Vdc是否仍然存在?这种情况下对于输出电流有无限制?

即便只有两厢输入,台达CliQ DIN 导轨开关电源三厢电源产品依然可以无功率降级运行。前提是,两厢输入电压必须不低于360Vac (L-L)。诸如480W等高功率型号,两厢输入电压最低应达到380Vac。我们的电源最高可以在575Vac电压下运行。可以使用L1-L2 或L1-L3 或 L2-L3 输入端。这些输入状况下三厢只使用两厢。

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯