Delta bringt neuen EUCO Arena Sport LED-Treiber mit D4i-Protokoll mit IoT-Konnektivitätsintegration auf den Markt



Delta, ein weltweit führender Anbieter von Stromversorgungs- und Wärmemanagementlösungen, gab heute die Einführung der EUCO-2,1 kW-LED-Treiber bekannt – das neueste Modell der EUCO Arena Sport-Reihe wahlweise als DALI 2/D4i oder DMX/RDM-Versionen. Das neue DALI-Modell ist nach D4i-Standard zertifiziert, einer Erweiterung des DALI-2-Protokolls für Beleuchtungen, und erfüllt somit die Anforderungen an die Integration von IoT-Konnektivität in LED-Sportbeleuchtung und andere industrielle und kommerzielle Beleuchtungsanwendungen.


Tim Lee, Vice President bei Delta EMEA ist überzeugt: „Mit unserem breitgefächerten Angebot an Stromversorgungslösungen mit branchenführender Energieeffizienz hat sich Delta zu einem der Marktführer im Bereich LED-Beleuchtung entwickelt. Die neuen LED-Treiber der EUCO Arena Sport-Reihe sind für LED-Beleuchtungssysteme in Sportstätten konzipiert. Sie lassen sich leichter installieren und bieten Funktionen zur Fernsteuerung – gleichzeitig für ein optimales Erlebnis der Zuschauer im Stadium und TV-Zuschauer. Die neuen EUCO-2,1 kW-LED-Treiber wurden entwickelt, um den heutigen Kundenanforderungen an IoT-Konnektivität und hoher Energieeffizienz gerecht zu werden.“


Es gibt zwei Versionen des EUCO-2,1 kW-LED-Treibers, welche separat für den D4i-Standard und das RDM/DMX-Protokoll für Beleuchtungen entwickelt wurden. Durch drei unabhängig programmierbare 700-W-Ausgangskanäle können mit dem Treiber die Anzahl der LED-Leuchten zur Beleuchtung von Sportstätten effektiv reduziert und somit Kosten eingespart werden. Das Produkt erreicht eine sehr niedrige Stromwelligkeit (Peak-Peak, < 1 %), was eine hochauflösende Fernsehübertragung von Sportereignissen ermöglicht. Durch einen Wirkungsgrad von 97 % lässt sich außerdem eine erhebliche Energieeinsparung erzielen. Mit einem großen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 50 °C und der Klassifizierung als staub- und wasserdicht gemäß Schutzart IP66 hält er auch stärksten Beanspruchungen unter den rauesten Bedingungen stand.


Die Treiber lassen sich zudem aus einer Entfernung von bis zu 200 Metern fernsteuern. Normalerweise werden LED-Treiber auf hohen Masten platziert, was Montage, Wartung und Austausch erschwert. Dank der Fernsteuerungsfunktion, die eine Entfernung von 200 Metern zwischen Treiber und Leuchte ermöglicht, lässt sich der Treiber am Boden montieren – für eine sichere Installation und einfache Wartung.








Delta, ein weltweit führender Anbieter von Stromversorgungs- und Wärmemanagementlösungen, gab heute die Einführung der EUCO-2,1 kW-LED-Treiber bekannt – das neueste Modell der EUCO Arena Sport-Reihe wahlweise als DALI 2/D4i oder DMX/RDM-Versionen. Das neue DALI-Modell ist nach D4i-Standard zertifiziert, einer Erweiterung des DALI-2-Protokolls für Beleuchtungen, und erfüllt somit die Anforderungen an die Integration von IoT-Konnektivität in LED-Sportbeleuchtung und andere industrielle und kommerzielle Beleuchtungsanwendungen.


Tim Lee, Vice President bei Delta EMEA ist überzeugt: „Mit unserem breitgefächerten Angebot an Stromversorgungslösungen mit branchenführender Energieeffizienz hat sich Delta zu einem der Marktführer im Bereich LED-Beleuchtung entwickelt. Die neuen LED-Treiber der EUCO Arena Sport-Reihe sind für LED-Beleuchtungssysteme in Sportstätten konzipiert. Sie lassen sich leichter installieren und bieten Funktionen zur Fernsteuerung – gleichzeitig für ein optimales Erlebnis der Zuschauer im Stadium und TV-Zuschauer. Die neuen EUCO-2,1 kW-LED-Treiber wurden entwickelt, um den heutigen Kundenanforderungen an IoT-Konnektivität und hoher Energieeffizienz gerecht zu werden.“


Es gibt zwei Versionen des EUCO-2,1 kW-LED-Treibers, welche separat für den D4i-Standard und das RDM/DMX-Protokoll für Beleuchtungen entwickelt wurden. Durch drei unabhängig programmierbare 700-W-Ausgangskanäle können mit dem Treiber die Anzahl der LED-Leuchten zur Beleuchtung von Sportstätten effektiv reduziert und somit Kosten eingespart werden. Das Produkt erreicht eine sehr niedrige Stromwelligkeit (Peak-Peak, < 1 %), was eine hochauflösende Fernsehübertragung von Sportereignissen ermöglicht. Durch einen Wirkungsgrad von 97 % lässt sich außerdem eine erhebliche Energieeinsparung erzielen. Mit einem großen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 50 °C und der Klassifizierung als staub- und wasserdicht gemäß Schutzart IP66 hält er auch stärksten Beanspruchungen unter den rauesten Bedingungen stand.


Die Treiber lassen sich zudem aus einer Entfernung von bis zu 200 Metern fernsteuern. Normalerweise werden LED-Treiber auf hohen Masten platziert, was Montage, Wartung und Austausch erschwert. Dank der Fernsteuerungsfunktion, die eine Entfernung von 200 Metern zwischen Treiber und Leuchte ermöglicht, lässt sich der Treiber am Boden montieren – für eine sichere Installation und einfache Wartung.







Related News

Extreme Small 65W Power Supply Adapter for Medical and Industrial Applications

Delta Electronics has added the new 65W output to MEA Series of Medical AC-DC desktop ty ...

Mehr

New Delta PMH Panel Mount Power Supply Series for Household Appliances

Delta introduces the first model in its new PMH panel mount power supply series. The PMH- ...

Mehr

22 New LED Driver Series Added to DeltaPSU.com

Due to overwhelming requests, Delta Electronics is making available more than 22 new LED d ...

Mehr

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!