Wann leuchtet die DC OK LED?

Die „DC OK“-LED ist über einen Vorwiderstand direkt mit der Ausgangsspannung verbunden und zeigt den Status der DC-Ausgangsspannung an.



DC OK LED EIN-Bedingung

Die LED leuchtet sofort, wenn das Netzteil eingeschaltet wird und eine stabile Ausgangsspannung vorhanden ist. Dies bedeutet typischerweise, dass die Spannung über dem geregelten Schwellenwert liegt.



DC OK LED AUS-Bedingungen

Die LED erlischt unter folgenden Bedingungen:

  1. Kein AC-Eingang
  2. Keine Netzspannung vorhanden.

  3. Keine oder unzureichende DC-Ausgangsspannung
  4. Ausgangsspannung fehlt oder ist zu niedrig.

  5. LED-Schaltungsfehler
  6. Defekt der LED oder internen Schaltung.


DC OK LED Blinkzustand

Die LED blinkt im Hiccup-Schutzmodus, der durch Überlast oder Kurzschluss ausgelöst wird und einen Schutz-Neustart anzeigt.

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!