Sorry, Can't send email,There are something error on data
Message
Geri bildiriminiz/sorgunuz için teşekkür ederiz. Ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapacaktır.
Message
Please confirm subscription in your email.
Message
You are already subscribed to our newsletter
Configurable Power PDF Download
Thank You
Get your files as below link
Dowload link
Message
Thank you for the interest in our power supplies, please check your email for the configuration summary.
Error Message
Please verify you are not a robot
Message
Data not found.
Message
Please acccept Cookie Consent Policy on This website
For the 400V 3-phase power supply, when one of the input phases fails, is the 24Vdc still present? Are there then any limitations on the output current in this case?
Delta's CliQ DIN Rail Power Supply 3-phase power supply can work without any power derating even with only 2-phase inputs. However, the 2-phase input voltage must be at least 360Vac (L-L). For higher powered models such as the 480W, the minimum 2-phase input voltage is 380Vac. On the higher side our power supplies can work up to 575Vac.You can use either L1-L2 or L1-L3 or L2-L3 terminals. This input will be 2-Phase with 1-phase missing.
Bültenimize abone olun
Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!
Bültenimize abone olun
Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!
Abone Ol
DeltaPSU bültenine abone olarak yeni ürünleri ve endüstri bilgilerini ilk öğrenen siz olun. Okuyun: Gizlilik Politikası.
Pazarlama İzinleri*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
Aboneliği sonlandırmak için bültenimizdeki bağlantıya tıklayın.
İnternet sitemizi ziyaret edenlerin en iyi kullanıcı deneyimini yaşaması için çerezleri kullanıyoruz. Bu internet sitesini ziyaret ederek çerezleri kullanmayı kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası. Kabul et