Can we use PMC single phase power supply in the United States without the need for an additional input transformer?

Yes. PMC power supply is designed with universal input range from 100-240Vac and operating voltage range from 85vac to 264Vac.

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!